结果:找到"集成“安全+NFC + BT” 的安全芯片,蓝牙5.1+EDR双模,",相关内容1000条
  • 航芯技术分享|一文读懂什么是量子密码
  • 被喻为“重要数据保险箱”的安全芯片已经渗入人们生活的方方面面。随着5G、物联网、车联网的迅速发展,为安全芯片开启了新的应用场景,同时也带来了新的挑战。本文将带大家深入了解安全芯片的核心,后量子密码认证技术。安全认证技术概述安全认证技术是防止信息被篡改、删除、重放和伪造的一种有效方法。它使接收者能够识别和确认消息的来源和真伪。目前认证技术主要有4种:(1)数字摘要(2)数字摘要+对称密钥认证(3)数字摘要+非对称密钥认证(4)数字证书认证不过随着量子计算机的发展,现有的绝大多数公钥密码算法(RSA、Diffie-Hellman、椭圆曲线等)能被足够大和稳定的量子计算机攻破,也就是说目前基于非对...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,量子密码 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-03-08 15:03:00
  • MPO/SC/LC安全带锁连接器
  • 安全带锁连接器主要应用在一些安全级别要求较高的专用网络,通过防止在整个关键网络中进行未经授权的修改来提高安全性。MPO带锁连接器MPO带锁连接器是新开发的一种可适配于常规MPO连接器的安全锁部件,装上锁部件的MPO连接器,插入适配器即为锁定状态,需要将锁部件取下后方可拔出连接器。装有安全锁的MPO连接器并不会对连接器原有的高度、密度等造成影响,同样适配常规适配器、光模块等。操作无需工具,简单便捷,可有效避免因失误而解锁连接器,和不断插拔导致插芯沾染灰尘。SC带锁连接器SC带锁连接器是在连接器机身中设计了独特的键控细节,只要插入适配器中,即被锁住,无法拔出连接器。不同颜色的连接器对应相同颜色的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 带锁连接器 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-08-31 16:19:00
  • Bluetooth5.0BR/EDR+BLE蓝牙芯片
  • 适用于各类智能穿戴,物联网产品,遥控器,灯控等产品,如有疑问可联系QQ458231727,微18823307913MH1820双模蓝牙芯片简介-V1.7(2).pdfMH1810单模蓝牙芯片简介-V1.1(2).pdf
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Bluetooth 5.0 BR/EDR+BLE 发帖人:XYZRobin 发帖时间:2020-04-15 17:42:00
  • 数据安全应用方案简介
  • 21世纪,信息化蓬勃发展的年代,诸多企业拥有的IT设备也是越来越多,其中所存储的数据自不会少,于是数据安全问题也开始逐渐被人们重视。尤其是在中小型企业,由于人们保护数据安全的观念和技术的缺失,往往造成存储数据的丢失和损坏,给企业带来不必要的麻烦甚至经济损失。数据成为企业核心资产。创新型企业如滴滴、京东、淘宝,以及银行金融科技,大多数企业积累的数据往往会变成企业最重要的资产,不再是一个符号。“祸起萧墙”,重大的泄漏事件往往来自企业内部。数据泄漏往往是企业管理松懈而造成的。企业的生存说到底就是追逐利益的过程,而要想有利所图,那就要守护好我们付诸心血的存储数据,门有门锁,车有车锁,那保护数据需要什...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 数据,加密型单 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-03 11:54:00
  • nRF52811系统级芯片,结合了Nordic入门级nRF52810SoC之低成本特性与主流nRF...
  • 【导读】NordicSemiconductor宣布推出nRF52811系统级芯片(SoC),这个全功能无线连接解决方案支持蓝牙5.1测向(DirectionFinding)功能和一系列流行低功耗无线协议,用于智能家居和工业产品的网关等应用。这款SoC器件扩展了Nordic备受欢迎的nRF52系列平台,结合了Nordic入门级nRF52810SoC之低成本特性与主流nRF52832和高端nRF52840感兴趣联系235523905718529092183周先生SoC之多协议支持功能。nRF52811也是Nordic低功耗无线连接产品系列中首款支持蓝牙5.1的产品,为具有高吞吐量、远距离和增强共...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: nordic 5.1 发帖人:动能世纪周先生 发帖时间:2019-04-28 14:19:00
  • 有人需要安全光栅外包的吗,我给你供货
  • 只能保证提供优质的货源,市场价格中上,做自己品牌的可以优先考虑,有想法的可以留言或私信给我。什么安全光栅类型的都会有的,只有你想不到,没有我做不出来的。
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 光栅 发帖人:安全光栅光幕小陈 发帖时间:2019-01-19 10:57:00
  • 什么是安全光栅?为什么要加装安全光栅呢?
  • 什么是安全光栅?安全光栅也就是光电安全保护装置、安全光幕(也称安全保护器、冲床保护器、红外线安全保护装置等),一般来说安全光栅成对存在,分为发射端和接收端。安全光栅是避免人员接近移动机械的一种光电设备,可以避免人员伤亡,这类的移动机械有冲床、卷绕机、码垛机、电梯等。安全光栅可以用来代替传统的机械屏障或是其他方式的机械防护,也可以增加设备的可维修性。配合安全光栅,也可以增加机械设备(像一些半自动设备)的操作性及效率。为什么要加装安全光栅呢?随着现代化工业的发展,自动化程度不断提供,人机协同工作的范围也在不断扩大,随之潜在的危险系数也越来越大,一些危险设备就容易造成操作工人的人身伤害。潜在危险设...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光栅 发帖人:安全光栅光幕小陈 发帖时间:2019-01-19 10:04:00
  • 网站竟然还是http,不是https
  • 现在有账号体系,账号里有个人信息,地址电话啥的,有些还有资金在里面,而网站竟然一直是http协议!这跟裸奔没啥区别啊!万一被黑别劫持,成千上万的用户信息就完蛋了。建议尽快升级网站到https,增加一些账号安全方面的防护,比如短信验证码登陆,一次性随机密码登陆,或者google身份验证器之类的东西,更可靠的保护账号安全。
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 发帖人:gaupen1186 发帖时间:2018-03-09 12:13:00
  • 蓝牙模块基础知识介绍
  • 蓝牙模块基础知识介绍(本文来自网络,版权归该文的原创作者)随着近年来蓝牙技术的不断发展,在功耗不断降低的情形下,蓝牙的传输速率也不断地得到提高,使蓝牙的应用范围更加广泛。但若想设计一套完善的蓝牙系统,就必须充分掌握蓝牙的相关技术知识,如:射频设计、协议堆栈、系统集成及蓝牙模块的选型等方面的专门知识。本文将介绍其中蓝牙模块基础知识。1、数据透传蓝牙模块可以通过串口(SPI、IIC)和MCU控制设备进行数据传输。蓝牙模块可以做为主机和从机。主机就是能够搜索别的蓝牙模块并主动建立连接,从机则不能主动建立连接,只能等别人连接自己。2、低功耗低功耗蓝牙(BluetoothLowEnergy),简称BL...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: Bluetooth BT 发帖人:大白马 发帖时间:2017-10-25 17:02:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: